This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:关于抽取后的采样时钟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931155/afe5809-regarding-sampling-clock-after-decimation

器件型号:AFE5809

尊敬的 TI 团队:

我们尝试将 AFE 配置为10MHz FS、以16位模式运行。

当我们使用抽取因子为32的解调技术时、FPGA 是否获得10MHz FS 或10MHz/32。  

请帮助完成验证滤波器系数的过程。

请作出回应。

此致、

B.charan Teja。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5809器件。

    是的、有关您的问题、请参阅 AFE5809产品说明书第44页第3节。

    下采样器给出1个采样、然后是 M - 1个采样0。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、抽取因子 M = 32。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢 您的回答。

    我还面临另一个问题、当我在  这里使用不带抽取的测试模式 FS= 10MHz 时、  

    我们使用96通道数据采集、即12个 ADC  

    我正在与测试图形斜坡同步、但当我将模式更改为切换1和0图形时、我没有获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我们。

    当您使用多个 AFE5809器件时、

    请考虑如何将时钟输入信号同步在一起

    (请查看 AFE5809产品说明书第95页图109)

    以及 TX_SYNC_IN 输入信号(加上 TSW1400 EVM 触发输入)

    全部一起(请参阅 AFE5809用户指南第12页图10)。

    为了并行捕获相同的数据、这些注意事项非常重要。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们使用的是 kintex UltraScale 器件

    测试用例:

    我们以16位模式和10MHz、25.6MHz 和40MHz 采样频率运行、目前我们在本测试用例中未使用抽取

    当使用切换模式时, 我们无法获得正确的数据(正在发生位移),在所有其它测试模式中,数据将正常。

    当我们使用模拟输入模式时、正弦波是正确的、但当比较通道间的相位差时、它不符合预期。

    您能帮我们解决这个问题吗?您能为我们提供任何参考代码以便我们直接在 Xilinx FPGA 器件中使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将更详细地探讨您的问题。

    此外、对于您的问题、

    请参阅:  


    您可以通过以下链接下载 FPGA 代码: www.ti.com/.../slwc115

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用模拟输入模式时、

    从设备到其他设备、您需要为所有设备提供同步的外部时钟

    (请参阅 AFE5809数据表第95页图109)

    正弦波正确地出现。

    这非常重要。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意以下事项:

    请在下面告知我们:

    谢谢!

    您可能需要在 TRIG_TX 引脚上应用 TRIG 信号。  

     例如、

    如果启用抽取、则首先要查看同步字2727是否同时出现。

     

    它们还讨论了多大的相位差?