This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:START 和 RESET 引脚

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934658/ads1262-start-and-reset-pins

器件型号:ADS1262

大家好、

 我们的客户正在 其应用中使用 ADS1262、他们不打算使用 Start 引脚、因为可以 使用 SPI 命令发送其 START 命令。 其复位引脚也是如此。  如果未使用起始引脚和复位引脚、连接它们的正确方法是什么?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    如果使用这些命令来控制 ADC 的转换、建议将 START 引脚保持在低电平、以避免 START 引脚和命令之间可能存在的争用。

    如果未使用/RESET 引脚、请使用电阻器将其上拉至 DVDD。

    此致、

    戴尔