This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:AFE4420 -负暗电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933523/afe4420-afe4420---negative-dark-current

器件型号:AFE4420
​我们在系统中使用的是 afe4420芯片。  
连接-光电二极管阴极为
连接到 TIA 的正极和 TIA 的负极。 因此、我们希望 ADC 始终按照数据表正向摆动
在 PD 断开配置的情况下、我们将获得负 ADC 代码、在 PD 连接的情况下、我们将获得环境阶段的负 ADC 代码
并非所有电路板都发生这种情况、很少有电路板针对相同的配置显示为正极
我们正在努力了解为什么会发生这种情况以及如何处理这种情况。 环境中的这种负 ADC 代码会导致我们的设计出现问题
感谢您在这方面的帮助
我还发送了一封电子邮件至 biosensing_afe-support@list.ti.com
此致、
Sneha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、  

    由于讨论已经离线进行并正在进行讨论,我将结束这一发言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以关闭它

    感谢您的支持