This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:关于 TSW1400EVM 的替代模块

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934462/tsw1400evm-about-the-replacement-module-of-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832EVM

是否有任何其他采集模块可以替代 TSW1400EVM 并与 AFE5832EVM 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE5832EVM 是一款新器件、此 EVM 和 GUI 仅可链接到 TSW1400EVM。

    如果客户希望使用其他 TSW 板或他们的 FPGA 板、则 TI 不支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户希望寻找其他 FPGA 卡来从 AFE5832EVM 捕获输出数据、

    然后、请查找可按自己的方式对 LVDS 捕捉进行编程的 FPGA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另外、在客户从 TI 网站下载高速数据转换器专业版后:

    他们可以使用 以下示例帮助客户使用:

    (下载后:)

    请在以下位置查找包含 LabVIEW、C 和 Matlab 的自动化 DLL (32位和64位)示例:
    \Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    谢谢!