This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:HART 数据组帧

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934187/dac8741h-hart-data-framing

器件型号:DAC8741H

您好!

假设我要发送一个字节数据(例如、 0x02)到 HART 传感器、因此我要向 FIFO_D2M_Register 的 LSB 写入0x02字节、并写入其奇数奇偶校验位
到 FIFO_D2M_Register 的位8。

根据 HART 协议、假设要发送一个字节数据(例如0x02)、则预期为"起始位| 8位数据|奇偶校验位|停止位"。

请告诉我在哪里配置起始位和停止位。 在 DAC8741H 数据表中、我找不到任何与起始位和停止位相关的说明。

请澄清一下、因为我们在延迟使用 HART 接口。

谢谢、
Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukesh、

    当您使用器件的 SPI 输入版本时、DAC8741H 会自动实现起始位、奇偶校验位和停止位。  START、奇偶校验和 STOP 位由 HART 标准定义、该器件符合该标准。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想确认的一点是、它是否添加了起始位和停止位、这很好。 但是 FIFO_D2M_Register 的位8会怎么样呢。

    我们是否需要在其中写入数据字节的奇数奇偶校验位?

    请澄清。

    谢谢、

    Mukesh Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukesh、

    您无需添加奇偶校验位。  器件将为您计算该值。

    谢谢、

    Paul