This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AC Pleth 分量较大、没有任何增益、LED2溢出

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932068/afe4490-ac-pleth-component-is-large-without-any-gain-led2-overflows

器件型号:AFE4490

您好!

我将"AFE4490"与 电路板中的"SFH 7050"一起使用、LED 电流、RF、stage2增益和 I_Cancel 的初始值如下:

LED 电流:5mA

 射频:10千欧姆

- stage2增益:1 (无增益)

- I_Cancel:0uA

我有4个问题:  

1 -我从数据表和 AFE4400/AFE4490 / AFE4403 / AFE4404常见问题解答中了解到的是 、在降低环境温度后、应放大交流褶皱组件。 但我得到的信号不小、基本上峰间值可以达到0.8V。 可能的问题是什么? 有什么想法吗? (没有 stage2增益、因此问题不出在这里)。 MEAS632

2-如果我增加 LED 电流值(超过12mA),则没有信号,我得到0V。 我无法理解为什么会发生这种情况? 为什么它提供恒定0V?

3 -正如您在照片(LED2)中看到的、信号中有一些跳跃、例如在12秒内、信号下降(没有校准或增加 I_cancel)、这可能导致此问题的原因是什么? LED2 (红色)具有向下或向上的状态、每当它达到1.2V 或-1.2V 时、它就会溢出、因此在17秒或19秒内会跳转。 但对于 LED1 (IR)、大多数情况下都不是这样。

4 -该器件应如何校准?

如果有任何建议或想法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keivan、

    您将传感器板放在哪里、它在指尖上吗?

    此外、如何将 AFE 的24位输出转换为电压?  

    此致、

    Prabin。