This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:AFE4420:FIFO 输出随机数据

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933235/afe4420-afe4420-fifo-outputs-random-data

器件型号:AFE4420

你(们)好

我们将 AFE4420配置为具有6个相位。 每1/120秒生成一个中断来输出数据。 每个相位的长度为355us、包括打开 LED、ADC 采样和转换等

详细的 AFE4420寄存器配置如下:

0x1D 0x00208D 0x00208E
0x23 0x001600 0x021600
0x42 0x000160 0x000160
0x6C 0x200000 0x200000
0x78 0x000007 0x00000D
0x88 0x000005 0x000005
0x8A 0x1330CC 0x1330CC
0x8B 0x0F0F03 0x0F0F03
0x8D 0x010004 0x010004
0x8E 0x008003 0x008003
0x8F 0x000003 0x000003
0xB8. 0x020808 0x020808
0xB9. 0x801C12 0x801C02
0xBA 0x001064 0x001064
0xBB 0x020202 0x020202
0xBC 0x801C12 0x081C02
0xBD 0x001064 0x001064
0xBE 0x020000 0x020000
0xBF 0x801C02 0x801C02
0xC0 0x001064 0x001064
0xC1 0x020101 0x020101
0xC2 0x801C12 0x801C12
0xC3 0x001064 0x001064
0xc4. 0x010404 0x010404
0xC5 0x801C12 0x801C12
0xC6 0x001064 0x001064
0xC7 0x010000 0x010000
0xC8 0x801C02 0x801C02
0xC9 0x001064 0x001064

寄存器0xAC 和0xAE 根据 AGC 算法进行动态编程。 其他寄存器保持不变。  

问题是、其中一个相位、2、4或6将从 FIFO 寄存器0xFF 为我们提供最大负值、即0xE00000。 这通常是一个相位、在我们看来、这是在2、4或6个相位中的一个相位随机发生的。

您能不能看一下寄存器配置、让我们知道我们的错误吗?

如果您需要更多信息、请告知我们。

谢谢你。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    由于讨论已经离线进行并正在进行讨论,我将结束这一发言。