This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:每个通道都会发生 AFE4410偏差

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932604/afe4410-afe4410-deviation-occurs-for-each-channel

器件型号:AFE4410

你(们)好  

我的客户正在使用五个 AFE4410开发一个5通道器件。

他预制了10台设备。

但是、AFE4410的每个通道之间的偏差超过20%且不一致。

与电路中的 TI EVM 一样、在 AFE4410和 PD 之间添加共模扼流圈是否有助于降低偏差?

在之前的电路评论中、有人提到添加了共模扼流圈。 我为什么要添加它?

3.  将 AFE4410放置在靠近哪个 LD (发光部分)和 PD (光接收部分)的位置是否有利?

4.将共模扼流圈靠近 AFE4410和 PD 的哪个位置是否有利?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    在所有电源稳定后以及开始运行之前、您能否确认是否所有器件都已复位?

    器件配置设置是什么?

    通常在接收器路径上使用共模扼流圈来抑制射频干扰。

    PD 输入线路可能更靠近 AFE、必须以差分方式布线、并确保附近的任何开关线路都受到屏蔽。

    可将共模扼流圈放置在更靠近 AFE 的位置。