This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:秤重测量-预期的最大偏差

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934619/ads1232-weigh-scale-measurement---maximum-deviation-to-be-expected

器件型号:ADS1232

您好!

我们希望使用 ADS1232转换秤重天平的称重传感器。
称重传感器的供电电压为5V、标称值为2mV/V、因此可在满输出电压(2、000kg)下提供10mV 的电压。

假设称重传感器是理想的-
ADS1232的预期精度是多少? 在最坏的情况下、预计有多少千克的偏差?


在 ADS1232的数据表中、为某些值指定了容差范围和最大偏差、我不确定所有这些误差是如何叠加的、还是我甚至考虑了所有相关参数。
因此、如果您能在这里为我提供一些支持、我将非常高兴。

提前感谢您!

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    当增益为128且基准电压为5V 时、满量程范围为+/- 19.5mV。  因此、称重传感器的满量程输出将为10mV 或 ADC 满量程范围的大约1/4、因此这是总分辨率的一个限制。  第二个注意事项是转换的噪声(不包括布线上的 EMI/RFI 产生的任何外部噪声拾取)、该噪声在 ADS1232数据表第5页的噪声表中给出。  峰峰值噪声是 ADC 获得稳定输出结果(或输出无闪烁)的限制。   

    因此、最好的情况是峰间噪声。  可用的总刻度计数将是称重传感器的满量程范围(10mV)除以最佳情况噪声(10sps 下表中的110nV)。  10mV/110nV 的总刻度计数约为90909。  灵敏度为2mV/V 的2kg 称重传感器具有90909计数或2kg/90909、相当于22mg 的最佳情况。  使用一些平均值计算可能会获得更好的分辨率、但请记住、任何外部噪声都会影响测量。

    其他误差源包括线性、偏移和增益误差(如电气特性表中的数据表中所指定)。  通过使用 ADS1232的自偏移校准功能、偏移误差可被减少至噪声水平。  可通过校准来减少增益误差。  可通过多点校准来减少线性误差。

    最后、您的噪声源将产生最大的误差。  大多数噪声拾取来自布线、该布线将由 ADC PGA 增益。

    此致、

    Bob B