This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:HSDC Pro v5.00无法加载固件

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934363/tsw1400evm-hsdc-pro-v5-00-cannot-load-firmware

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

我将 TSW1400修订版 D 连接到 AFE5809 EVM 板。 当使用 HSDC 软件时、我无法将固件加载到 TSW1400上-每当我尝试加载任何固件(我尝试了一系列固件、而不仅仅是 AFE5809固件)时、该软件会显示它正在下载固件~15秒、 然后弹出窗口显示"No firmware (无固件)"。 请选择器件以将固件加载到电路板中。" 重新出现,并且未加载固件。 我已经尝试在互联网上寻找一个解决方案、通过这个解决方案、我可以确认电路板上没有 R55、但在其他方面没有找到任何可以解决我的问题的东西。 提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    请确保5V 电源能够提供至少4A 的电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 打开电源上的电流可以解决这个问题-它只能提供高达3A 的电流、但加载固件时电流消耗从1.3A 增加到2.1A、而以前受电源限制。