This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:比例式测量/漂移电压基准对测量精度的影响

Guru**** 2801065 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932706/ads1220-ratiometric-measurment-effect-of-drifting-voltage-reference-on-measurement-accuracy

器件型号:ADS1220

尊敬的:

应用 :比例式电桥测量(带4个敏感电池的应变仪)

 原理图: ADS1220数据表的图82

应用特异性:  

转换期间电源漂移低、规格如下:

  • 电压漂移:
    • 线性
    • 压降:1、708ms 时为71mV (=>约为电源标称值的3%)

转换设置:

  • 电压基准(REFP1、REFN1)
  • 转换模式:正常
  • 单次转换
  • 采样:600SPS =>转换持续时间1、708ms
  • PGA:使能、G = 16 [V/V]

备注:Ccm1、Ccm2、CdiF1并不意味着此类漂移上出现明显的“电压滞后”。

问题:   

 先前指定的漂移是否意味着转换误差大于测得的差分电压(AIN1;AIN2)的0.1%?

感谢您的关注,

Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    我想我对您提出的问题并不完全清楚、但我相信您的担忧与电源变化如何影响转换结果有关。  如果转换是比例式转换、其中使用的基准与电桥激励相同、那么由于激励电压的变化、转换结果应该几乎没有变化、甚至没有变化。  但是、根据 PSRR 的数据表电气特性表中给出的、相对于电源的转换结果可能会有一些变化。  此信息位于 ADS1220数据表的第7页。  但是、600sps 的这种差异将在转换的噪声级别内、因此您实际上应该不会看到任何影响。

    还有其他漂移源需要考虑、例如 PGA 的温漂和增益漂移、严格来说是温漂。  您的电桥也可能具有一些漂移。  因此、即使电源在3.3V 时保持稳定、您仍将拥有这些其他漂移组件。  比例式测量不考虑这些漂移源、仅考虑激励/基准电源漂移。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    首先、非常感谢您的关注。

    正如我说过的、使用的原理图与数据表 图82相同。  

    测量是比例式的、具有以下等电位:传感器激励连接到 AVDD 并用作电压基准 (通过引脚 REFP1和 REFN1)。

    在我们的应用中、转换过程中的这种潜在漂移(如上一封邮件中所指定的那样减小)。

    我想知道这种漂移是否意味着测量存在显著误差。  

    例如、如果要测量的电压(引脚 AIN1和 AIN2之间)被采样和保持、而基准电压持续刷新、则会发生误差。

    此致、

    Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Emilien、

    ADS1220是一款过采样器件。  输入采样率由调制器速率决定、在正常模式下为256kHz。  每个输入采样都与基准进行比较、基准也以相同的速率进行采样。  使用开关电容器方法对两个输入进行采样和保持。  正常漂移的变化速度不够快、无法影响测量序列。  此外、由于过采样和数字低通滤波器、您基本上会在一段时间内对影响求平均值。

    但是、显著的噪声可能会影响转换结果。  这可能是由源噪声或电缆中拾取的噪声造成的。  这通常在模拟输入滤波器中进行处理。 因此、在比例式测量中、低频漂移将抵消。  如果噪声同相、则常见噪声也应消除。  布线上从 EMI/RFI 拾取的噪声需要单独处理、通常是转换结果中出现问题的主要原因。

    此致、

    Bob B

    此外:

    您可能还会发现以下信息有助于了解输入采样过程:

    https://www.ti.com/lit/slyt423

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您提供这一清晰准确的答案。

     

    此致、

    Emilien