This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:滞后电压的最小值

Guru**** 2896180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933844/dac7760-min-value-of-hysteresis-voltage

器件型号:DAC7760

您好!

我的客户希望了解数据表中定义的迟滞电压最小值、如下所示。
最小值是否可用?

  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    遗憾的是、我只有典型值。  这可能不会在生产过程中进行测量、而是基于器件验证和仿真。  这很关键吗? 如果您需要更多详细信息、请随时向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    非常感谢您的支持。
    到目前为止还可以。 如果问题变得严重、我将通过单独的邮件与您联系。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!