This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:硬件更改为使用 HART 和现场总线

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, DAC8742H, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933297/dac8742h-hardware-changes-to-use-hart-and-field-bus

器件型号:DAC8742H
Thread 中讨论的其他部件:Profibus

我们希望在 DAC8742H 中同时使用 HART 和 Profibus /Fieldbus。 根据我的理解、使用这两种协议只需进行以下硬件更改。 请确认。

 

哈特

现场总线

1

需要在 MOD OUT 引脚中提供5-22nF 的并联电容

需要 MOD OUT 引脚中的并联电容为0-100pF

2.

如果使用内部带通滤波器、则将680pF 连接到 MOD_INF 引脚

如果使用内部带通滤波器、则将120pF 连接到 MOD_INF 引脚

3.

外部时钟3.6864MHz/1.2288MHz

外部时钟4MHz

如果使用这两种协议需要任何其他硬件电路、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    由于它们需要单独的滤波频率和时钟、因此很难同时支持单个布局。  您可以制作一个同时支持这两者的 PCB、但您需要单独的硬件路径。  您可以看到我们如何使 DAC8742HEVM 同时支持这两者、但我们有跳线来设置输入路径。

    您是否正在尝试实现这一动态? 还是仅具有电路板型号?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。

    我们计划保留两个具有相同 PCB 的物料清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    然后、您可以将电路的实现方式与 EVM 类似、但只需两个不同的 BOM。  EVM 是这方面的一个很好的参考。

    谢谢

    Paul