This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S051:ADC124S051的转换时间

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928520/adc124s051-conversion-time-of-adc124s051

器件型号:ADC124S051

大家好、

我们想知道 ADC124S051的转换时间。 此器件从采样日期到通过 SPI 发送日期需要多长时间?

如何计算此规格?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件的转换速率为16个 SCLK、在这16个时钟脉冲内、该器件会进入跟踪模式(采样模式、3个 SCLK 脉冲)和保持模式(转换模式13个 SCK 脉冲)。  

    采样率基于 SCLK 速率。 为了实现最高的采样率、需要最高的 SCLK 速率。  

    例如、要实现500kSPS、您需要在该周期内发生16个 SCLK 脉冲。 由于这是 Hz、因此乘法= 500kHz * 16 = 8MHz SCLK 速率

    这可以在几秒钟内完成。 所需的采样率为2us、此时需要16个 SCLK 脉冲、因此您的分频值= 2us / 16 = 125ns

    该器件具有一个转换延迟。 这意味着、在帧 N 中、用户将器件配置为对通道3进行采样。 在 N+1帧中、通道3的输出数据可用。  

     此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    2us 是我们需要的值吗?  另一方面、 我们如何理解 一个转换延迟。 以及如何计算更改通道时的时间。

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、  

    2us 基于一个示例、解释了如何求解 SCLK 频率。

    根据您的应用需求、采样率可能会有所不同。 您需要决定满足应用要求所需的采样频率。  

    一个转换延迟、时间将与采样率相同。  为此、我建议不要将其视为以秒为单位的时间、而是视为转换周期。 这意味着、您在帧 N 中对器件进行编程、然后器件将在帧 N+1中对数据进行采样和输出。  

    如果您想将其视为时间、则该速率将是器件使用的采样率。 一个转换周期= 1/采样率

    此致

    Cynthia