This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278和 DAC8718

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934075/ads1278-ads1278-and-dac8718

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:DAC8718

IM 计划使用 ADS1278、DAC8718。 这两个器件分别为8通道 ADC 和 DAC。

我的要求是以同步方式将这些器件驱动到器件、以便所有 ADC 输入通道都应开始同步采样、DAC 应在其模拟通道上同时输出查找表(而不是从 ADC 数据输出)。

应使用40kHz 时钟将模拟数据从所有 DAC 中输出[同步]、并将所有模拟信号[采样保持]时钟输入 ADC。

所有这些功能都应以40kHz 的速率实现。

上述 CAN 提到的 ADC 和 DAC 以这些速度工作、同时考虑到所有延迟稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    ADS1278是一款过采样 Δ-Σ 转换器、使用多个输入采样来生成输出代码。  输入采样数(64或128)取决于数字滤波器设置。  通过使用/SYNC 引脚、可将所有8个通道与外部"脉冲"同步、该引脚可从您的系统40kHz 采样时钟中导出。

    根据您提供的信息、我不确定此部件是否符合您的系统要求、但它可以支持高达144ksps 的输出数据速率。  您可以通过调整 CLK 输入频率以及所需的滤波器设置来实现40kHz 的输出数据速率。  例如、如果使用高分辨率滤波器模式、过采样率将为128。  为了实现40KSPS 的输出数据速率,CLK 等于4*128*40k=20.48MHz。  换句话说、对于每个 DAC 更新、ADS1278将在40kHz 时钟周期内采样128次以生成输出转换代码。

    我不是 ADC8178的专家、但您可以使用/LDAC 引脚同步更新所有输出。  稳定时间为15uS、在完全稳定的输出下可支持高达60ksps 的更新速率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用