This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:有关 AFE5832EVM 和 TSW1405EVM 的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934091/afe5832evm-questions-about-afe5832evm-and-tsw1405evm

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

TSW1405EVM可以代替TSW1400EVM作为信号采集模块和AFE5832EVM一起使用吗?另外,请帮助解决AEF5832GUI的许可问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、如果您使用 TSW1405EVM 运行 AFE5832EVM、则不支持该功能。

    如果客户要使用它、他们需要通过他们自己接管所有 GUI。

    因为我们仅同时支持带 TSW1400EVM 的 AFE5832EVM。

    谢谢!