This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 PCB、接地设计

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933583/ads1298-ads1298-pcb-ground-design

器件型号:ADS1298

你好

我对 PCB 的接地设计有一些疑问。(4层)

1-最好将接地层拆分为数字接地和模拟接地(并将其连接到一个点),还是 使用一个实心平面并使数字和模拟组件彼此远离?

2-I 希望使用开关6V 适配器为电路板供电。 如何将适配器接地连接到 PCB 接地? (直接? 电感器? 或。)

3-是否需要过滤 PCB 上的适配器电压? 如果是、请向我推荐一些好且简单的选项。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mary、

    感谢您的发帖。

    1. 我的首选是始终使用实心接地层、除非绝对有必要将其分离。 谨慎放置具有足够去耦电容器的模拟和数字组件会产生很大影响。 理想情况下、来自电路板模拟侧的返回电流将流回数字侧、而不是相反。 因此、如果可能、开关电源和数字信号应在同一侧分组。
    2. 同样、如果考虑了放置方式、则实心接地连接应该良好。 电感器可以帮助缓解某些问题、但如果有源组件无法接收正常运行所需的动态电流(即、当组件需要突然增加功率时、您可能会使其"挨饿")、也会造成问题。  
    3. 我假设6V 适配器将用于调节 PCB 上的其他电源电压? 通常、开关电源用于有效地将输入电压调节至接近所需的电源电压。 然后、使用具有高 PSRR 的 LDO 来调节所需的精确电源电压。 LDO 可帮助降低传入电源的开关纹波。 充分的去耦和降噪电容器将有助于降低电源噪声。

    查看以下有关 Δ-Σ ADC 性能技巧的在线培训:

    https://training.ti.com/delta-sigma-adcs-power-supplies

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    很抱歉回复太晚了。

    谢谢你。 您的回答非常有用、不仅对我当前的项目非常有用。

    是的、我使用的是6V 适配器、然后使用 LDO 稳压器将其调节至5V 和3.3V。