This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:自动配置

Guru**** 2694165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934148/ads54j40evm-auto-configuration

器件型号:ADS54J40EVM

你(们)好  

我正在寻找一种在不打开 ADS54Jxx GUI 的情况下编写自己的代码的方法来自动将配置加载到 ADS54J40EVM 中。

谢谢、

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    如果您可以访问 FMC 引脚 C30、C31、C34和 D35、则可以移除 U14和 U6、并将 TP13-TP16的导线连接到 U6的焊盘。 这将为 FMC 和 ADC 之间的四条 SPI 线路提供连接。 如果这些 FMC 引脚不可用、则必须连接到您计划使用的任何引脚、以使用测试点创建 SPI 信号、 测试点连接到移除的 U6的焊盘上。不过、您仍需要使用 LMK 的 GUI。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Jim