This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:当 AVDD 缺失时、数据表图53中 DOUT 的解释

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E25, AMC1306M05, AMC1306M25, AMC1306E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933524/amc1306m25-interpretation-of-dout-in-figure-53-of-datasheet-when-avdd-is-missing

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1306E25AMC1306M05AMC1306E05

我想了解在 DOUT 上针对以下故障场景检测的位模式。
在 AMC1306E05、AMC1306E25、AMC1306M05、AMC1306M25 SBAS734A 的数据表中–2017年3月–2017年7月修订版第8.4.1节以文字说明了器件的输出 DOUT 在缺少 AVDD 时提供逻辑0的稳态位流。 它还描述了输入的共模电压是否达到或超过指定的共模过压检测电平、然后逻辑1的稳态位流在 DOUT 上输出。 但是、图53显示了当 AVDD 正常时存在测试模式的建议。 从上面的措辞来看、我不希望该模式不是1、那么正确。
此外、我不知道是否有方法可以通过 DOUT 了解 t ASTART 何时启动、这是必需的、因为这决定了 DOUT 何时具有有效的位流。
我要做的是监控128个或更多连续0个或128个或更多连续1个、如果检测到其中任何一个、则位流无效。 要转换到有效的位流、DOUT 需要不具有128个连续的'0'或不具有128个连续的1。 这是正确的假设吗?
请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pav、

    器件通电时(AVDD 达到正确值时)都会出现测试模式、无论 VCM 是否存在故障、测试模式都会在整个 tISTART 时间段内继续。 这个 tisstaRT 测试模式将持续32个时钟并且是一系列交替的1和0。  

    一旦 tiSTART 周期完成、VcmOV 故障保护输出就会输出、因此、如果测试模式完成后 VCM 仍处于过压状态、您将在 tiSTART 周期结束后看到所有1s。

    您的假设是正确的。 您可以通过查找从所有0到某些非零值的转换来确定 tASTART 何时从 DOUT 开始。 由于满量程输入仍然每127个时钟周期显示一次脉冲、因此如果 bistream 显示所有0的时间超过127个时钟周期、您可以确定 AVDD 已关闭。 确定之后、您就会知道、一旦位流再次转换为1、tASTART 就会立即开始。

    请注意、如果存在 AVDD 故障、并且至少有128个连续的0、则位流将在第一个1再次出现后的5ms 之前不再有效。

    但是、一旦不再有128个连续的1、该位流就会立即生效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的快速响应。

    这有助于我了解 DOUT 失效防护输出方面的一些矛盾、但您的回答有两个方面需要进一步澄清。

    1、参考'...bitstream 将不会再次有效、直到在第一个1再次出现后的5ms 为止...' 5ms 应为0.5ms (典型值 tASTART)。 如果是5ms、在哪里指定了该值?

    2.关于"但是、一旦不再有128个连续的1、位流就会立即生效。" 我假设这是因为 AVDD 良好、但 VCM 处于过压状态、 并且一旦 VCM 离开  该状态 DOUT 有效、 或者、AVDD 缺失、一旦 AVDD 恢复以 在 该序列完成后启动初始化序列、VCM 可能仍处于过压状态 (即测试模式和位流之间的图53中 DOUT 上显示的1 无效)、是否正确?

    此致、

    PAV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pav、

    正确、tASTART 为0.5ms。 这只是一个拼写错误。  

    是的、这也是正确的。 如果唯一的故障是 VCM 处于过压状态、则如果 VCM 返回到正常状态、DOUT 将立即具有有效的位流。 故障消除后、位流将无效的唯一时间是 AVDD 下降。 AVDD 恢复后、AMC1306将需要执行其启动序列、该序列需要等效于 tASTART 的时间才能使位流再次有效、而不受其他故障的影响。

    请注意、如果 VCM 在 AVDD 恢复正常后处于过压状态、则 VCM 过压的失效防护输出可在 tISTART 结束时尽早输出。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    谢谢、这有助于我充分了解 DOUT 上的失效防护输出。

    我建议在下一次数据表更新中添加测试模式交替为1和0的说明、以避免 在缺少 AVDD 时 DOUT 出现任何歧义。

    此致、

    PAV