This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:请告诉我如何改善 ENOB?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933501/ads124s08-could-you-please-give-me-how-to-improve-enob

器件型号:ADS124S08

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TI EVM 评估 ADS124S08 、以了解其新的体重秤产品。

 他们将使用 ADS124S08读取多个具有 PGA 增益128和高频(超过400SPS)的负载单元电压。

 但是、与使用单 负载单元和低频 SPS 时的其中一个当前产品相比、读取数据的 ENOB 会下降。

 他们正在寻找任何对策来避免 ENOB 下降。

 一般而言、他们认为对策之一是获取 多个采样的平均数据。

 是这样吗?

 还有其他对策吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    ADS124S08EVM 采用单输入设计、用于连接器 J8上的电桥测量。  此布局未针对其他输入通道上的比例式测量进行优化。  当激励和基准电压为同一源时、比例式测量非常重要。  比例式测量将消除源漂移、并降低测量噪声。  在 EVM 上、配置应遵循 EVM 用户指南中所述的电桥输入配置:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf#page=24

    不清楚为什么要求使用400sps 作为数据输出速率。  可以使用平均来帮助降低噪声、但也可以通过使用较低的数据速率来实现这一点。  Δ-Σ 器件是过采样器件、通过采样过程和调制器级将噪声从量化推入更高的频率、然后使用低通数字滤波器滤除噪声。  噪声将随带宽的增加而增加、因此在400sps 时噪声将高得多、而在20sps 时噪声将高得多。  请参阅 ADS124S08数据表中的噪声表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads124s08.pdf

    此外、与低延迟滤波器相比、使用 Sinc3数字滤波器的噪声性能略低。

    考虑在称重传感器布线上可能拾取的任何外部噪声。  最好使用正确端接的屏蔽电缆。  任何来自 EMI/RFI 的噪声或电源线路周期噪声都可以通过输入并被增益。  因此可能需要更改输入滤波。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bob、您好!

     非常感谢您的回复。

     我向客户告知了您的意见。 这对他们和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。