This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:DAC5662未使用引脚设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933410/dac5662-dac5662-not-used-pin-settings

器件型号:DAC5662
我正在使用 DA 转换器 DAC5662设计电路。
在以下条件下使用 DAC5662。

- GSET 引脚:H 电平(+3.3V)
-DAC 通道:使用
-DAC B ch:不使用

在这里、让我们检查以下未使用引脚设置是否没有问题。

-IOUTB1针脚,IOUTB2针 脚:未连接
- BIASJ_B 引脚:未连接
- DB11引脚 至 DB0引脚 : 连接 GND
- CLKB 引脚 : 连接 GND
-WRTB 针 脚: 连接 GND

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    您能否指定是在双模式还是交错模式下使用 DAC?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    是双模电路。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    您的引脚设置看起来不错。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络