This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:模拟投影和字符比较表 ADS 系列

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1294, ADS1292, ADS1299-4, ADS1299-6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933932/ads1294-analog-projection-and-character-comparison-chart-ads-series

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件:ADS1299、 ADS1292、 ADS1299-4、 ADS1299-6

您好!  

是否有适用于 ADS1299、ADS1294、ADS1292每种芯片前端模拟投影的原理图?

此外、是否有一种简单的方法来比较它们的转换特性、以便我们可以轻松地查看它们的差异?

最后、我要寻找1299的特性、但对于双电极设置、比如1292 -  

非常感谢您提供有关如何管理该内容的任何信息!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mileece、

    感谢您的发帖。

    我不确定您所说的"模拟投影"是什么意思。 如果您需要输入信号链的示例原理图、可以参阅每个器件 EVM 用户指南末尾的原理图。 链接可在产品网页上找到。

    有关 ADC 性能的比较、请参阅 ADS129x BIOFAQ 页面上的汇总表。

    我们确实提供了 ADS1299的通道数更少的版本:ADS1299-4和 ADS1299-6 (分别为4和6通道)。

    此致、