This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:ADC31JB68

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, ADS54J64, ADC12QJ1600, ADC16DX370, ADS4449, ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932859/ads5407-adc31jb68

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件: ADS54J64、 ADC12QJ1600、 ADC16DX370、 ADS4449、 ADC31JB68

您好!

请阅读之前有关 ADS5407的问题和答案。

因此、我们计划使用4、000通道、14位、500MHz ADC 系统进行同步采样。

我正在寻找噪声级别和功率/通道方面的最佳器件。

我们的限制是 JESD204B 串行接口的速率不能超过6Gbps。

问题:

ADC31JB68RTAT 是否是该职位的最佳选择?

这是真正的单通道500MHz ADC、不是由 ADS5407等两个从属 ADC 组成?

它能否在为所有4、000个通道提供的8ns 时钟上同时工作?

这是2018年未推出的新器件吗?

非常感谢。

此致、

Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尔恰:

    对于4000元件系统、信道集成可能是您的主要问题。  在上述职务中,提出了 ADS54J64。  该四通道器件仍然可行。  它是交错式、但通过强制高通/低通双倍抽取、您可以有效地实现500MSPS 运行、而不会出现交错杂散降级。

    有一个新的四通道 ADC 可用:ADC12QJ1600。  这是一个运行速率高达1600MSPS 的12位 ADC。  当然、它可以以较低的速度计时。  您可以在 TI.com 上检查其12位性能是否合适。

    另一个选项是 AFE79xx 系列器件、这是一款4T4R2F 射频采样收发器。  该器件可配置为6 ADC 器件、如果不需要、可将 DAC 关闭。  它采用3GSPS 非交错 ADC、时钟频率可低至1.5GSPS。

     ADC31JB68器件很好、但只有一个通道。  它似乎不是多元素的最佳解决方案。  如果可能接受较低带宽、较低采样率、那么您可以探索 ADC16DX370 (双通道、16位、370 MSPS)或 ADS4449 (四通道、14位、250 MSPS)。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    请告诉我、为什么 ADC31JB68不是4、000通道系统的最佳解决方案。

    它能否在接收125MHz 时钟的同时进行精确的500Msps 同步采样?

    它能否仅在两条5Gbps 线路上传输数据?

    这是一个活跃部件、将在未来2-3年内提供?

    如果我们使用该器件、有什么缺点?

    只有一个通道这一事实不是问题。

    如果更好、我们将对其他器件开放。

    如果您建议使用另一个器件、请告诉我为什么另一个器件会更好。

    非常感谢、

    Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC31JB68非常好。  我唯一的问题是单通道。  如果可以、则器件是非常好的非交错式500MSPS ADC。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您告诉我该产品正常。

    为了确定我们使用的 ADC 芯片、我们需要回答 以下所有问题:

    它能否在接收125MHz 时钟的同时进行精确的多通道同步500Msps 采样?

    2.它能否仅在两条5Gbps 线路上传输数据?

    3.这是否是一个活跃的部件,将在未来2-3年内提供?

    4.是否有更好的器件、同时保持规格:14位或更高、500Msps 或更高、不是交错式、从125MHz 时钟同步采样。 ?

    非常感谢、

    Mircea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容。  -RJH

    它能否在接收125MHz 时钟的同时进行精确的多通道同步500Msps 采样?

    RJH>>是的。

    2.它能否仅在两条5Gbps 线路上传输数据?

    RJH>>是的

    3.这是否是一个活跃的部件,将在未来2-3年内提供?

    RJH>>是的

    4.是否有更好的器件、同时保持规格:14位或更高、500Msps 或更高、不是交错式、从125MHz 时钟同步采样。 ?

    RJH>>否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Mircea