This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:解决问题

Guru**** 2944830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2022, ADS1014, ADS1119, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933017/tla2022-address-problem

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件: ADS1014、 ADS1119、 PCA9548A

您好!
我们希望在一个系统中构建具有多个传感器的测量阵列(约25个)。 该器件几乎是我们应用的理想选择、因为它包含差分输入和 PGA。 遗憾的是、该 ADC 只能寻址三个不同的从器件地址。 是否还有其他具有更大地址空间的类似便宜的 ADC?
是否可以自定义器件?
每年的单位数将约为500万个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Herr Pieper、

    schön aus der alten Heimat zu hören。

    ADS1014与 TLA2022非常相似。 它提供至少4个而不是3个不同的 I2C 地址可能性。
    ADS1119和 ADS111C04是稍高端的 ADC、可提供16个不同的 I2C 地址。 遗憾的是、我们没有这两个 ADC 的12位版本可用。

    您的项目是否需要符合 AEC-Q100标准的 ADC?

    如果您想更详细地讨论定制、我建议您在本论坛之外进行讨论。 如果可以、我可以使用您的 myTI 帐户中提供的电子邮件地址与您联系。 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、

    如果您愿意、您可以回应 Joachim 的请求、与您联系以了解其他可能性。 再次发布以确认。

    不过、建议使用 I2C 多路复用器/开关将总线扩展到多条 I2C 总线、以解决地址冲突。 您可以使用类似于 PCA9548A 的器件:

    通过这种方法、我想您可以在每个 I2C 通道上放置3个 TLA2022、这将会产生24个器件。


    吴约瑟