This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:无外部基准的 REFP

Guru**** 2393685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933628/ads131a04-refp-with-no-external-reference

器件型号:ADS131A04

您好!

如果我要将 A_SYS_CFG 设置为0x60、这会启用外部基准、但不连接外部基准、我希望在 REFP 上看到什么电压?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、


    如果外部基准上没有输入、那么我认为这是一个不确定的电压。 基本上、这就是器件中基准的设置方式:

    基准输入由运算放大器增益、输出驱动 REFP。 但是、如果您查看内部基准的替代设置、则会对此处所示的基准输入使用相同的运算放大器:

    在运算放大器的(+)输入端、有一个用于选择基准输入的输入多路复用器。 问题是+输入可能会通过电容中的电荷进行配重、或者可能会有一些泄漏到该节点中、从而将其拉至正电源或负电源。 这也可能随温度的变化而变化、具体取决于泄漏量。

    我认为您无法确定输出 REFP 上的特定电压是否一致、除非运算放大器上的泄漏电流导致输出轨到轨。


    吴约瑟