This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:单端信号

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933508/ads5296a-single-ended-signal

器件型号:ADS5296A

大家好、团队、

我可以在器件 ADS5296A 中使用单端信号作为输入吗? 如果可以、我应该如何处理 INX_n?

提前感谢。

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5296A 器件。

    您可以参阅我们的用户指南第56页至第59页。

    《ADS5296A 用户指南:slau537》


    如果您不想保留 INT_n 引脚

    至少将这些引脚连接到 VCM 引脚

    请参阅 ADS5296A 数据表第76页的图77

    但在这种情况下、由于输入信号不是差分信号

    它的噪声性能不如差分输入信号好。

    谢谢!