This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:查询 TX7332 DSEL

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932538/tx7332-inquiry-about-tx7332-dsel

器件型号:TX7332

你(们)好

这是我客户的询问。

数据表指出、电流随 DSEL 而变化。
通过将 DSEL 从00更改为11、我们可以预计波形从方波更改为正弦波。

但是、观察实际波形、DSEL 似乎已经改变了01和10。

请检查随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上面的四个波形中、我可以看到上升时间的差异。 您能否使用示波器测量峰值的-80%至80%的上升时间、即输出从-48V 变为48V 所需的时间。 通过查看上升时间的变化、我们将能够查看电流驱动是否发生变化。 另外、让我知道哪个图对应于哪个 DSEL 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表、

    其 最大输出电流:1.2A 至0.3A、

    另外、请查看 DSEL 设置从"00"到"11"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 desl 为00时、如下所示

    当 desl 为10时、如下所示

    当 desl 为01时、如下所示

    当 desl 为11时、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TX7332器件规格如下:

    –最大输出电流:1.2A 至0.3A

    –最大钳位电流:0.5A 至0.12A

    因此、您是否可以将这两个条件都设置为最大值?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    查看数据表是否是最佳指南?

    由于电流快速变化、无法确认 DSEL 是否错误。

    观察波形、DSEL 01和 DSEL 10似乎已发生变化。

    我要求在数据表中输入错误。 它是查看数据表的正确指南吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的介绍。

    我们很快会与您确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    今天、我们的小组工程师检查了设计、客户 EVM。

    找不到任何问题。

    您是否知道以下客户在 EVM 上或在他们自己的电路板上进行测试?  

    请告诉我们您的更多详细信息吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请检查您的硬件(原理图)。

    因为我们的 EVM 和映射是正确的。

    当然、如果需要、您可以向我们分享您的原理图。

    谢谢!