This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:如果 AMC7836支持将 DAC 一起转换的功能

Guru**** 2781565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933111/amc7836-if-amc7836-support-function-to-turn-of-dac-together

器件型号:AMC7836

您好!  

如果有任何 ADC 组检测到 PA 栅极电压超出范围、它能否关闭所有 DAC 组?

如果它不支持此功能、我们是否可以在 DAC 输出之一添加多路信号分离器来打开/关闭多个 PA?

非常感谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您可以使用清除和警报功能在检测到警报事件时清除 DAC。  5 LV_ADCxx 是唯一具有可编程阈值的 ADC 输入。

    请参阅第7.3.1.3节:

    谢谢、

    Paul