This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3161:有关 DAC 数据输入相对于数据时钟的最大偏差的问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933466/dac3161-question-about-max-skew-between-dac-data-inputs-with-respect-to-the-data-clock

器件型号:DAC3161

员工、

我们已将 TI DAC3161设计到 PCB 中、并以500MHz 的频率为器件计时、即最大指定采样率。  我的问题是: DAC3161在12个数字输入数据位之间相对于输入数据时钟的最大偏斜是多少?  我搜索了数据表、找不到"偏移"一词。

我意识到 DAC3161能够通过写入数据表第16和17页中描述的寄存器来改变设置和保持时间、但这不是我的问题。  我需要知道 DAC3161本身上的 DAC 数据位偏斜程度、以便确定器件因 PCB 上的布线长度不匹配而承受的额外偏斜程度、并且在500MSPS 下仍能正常工作。  我们的板目前采用印刷电路板艺术品、日程安排很紧、因此我希望能迅速回答这个问题。  此致- Mike Amirault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请在假设数据时钟和数字输入之间没有偏差的情况下设计您的 PCB。 请将所有数字数据线路与数据时钟进行长度匹配。  

    此致、

    Neeraj