This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC 输入和 DEVCLK 与 SYSREF 与 SOMF

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933168/adc12dj3200-adc-inputs-and-devclk-vs-sysref-vs-somf

器件型号:ADC12DJ3200

第一

SYSREF 应遵循第44页上的公式(2)。  

SOMF 呢?  

2

ADC 输入支持交流和直流耦合。

哪一个可以提供更好的性能。  

当输入频率为1200MHz +/- 300MHz 时、交流耦合的建议电容值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、您好!

    1、SOFM 表示 LMFC (本地多帧时钟)。  LMFC 频率 = (R x Fclk)/ (10 x F x K)。 Syref 为 LMFC 频率/n、其中 n 为正整数。 LMFC 时钟 位于器件内部。

    2. 根据  用例使用交流或直流耦合。  如果   您不关心 信号的直流部分、并且希望使用更宽的带宽、则需要直流信号、然后使用直流耦合。 使用交流耦合或直流耦合时、性能并不是使用其中一种方法的真正正确指标。

    3.您可以使用0.1uF 电容与交流耦合。

    此致、

    Neeraj