This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请咨询推荐的 ADC 芯片模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933357/ask-for-recommended-adc-chip-model

主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8698

你(们)好

我想找一个兼容±5V/0-5V 输入的8通道模数转换芯片、它需要支持差动输入。 是否有推荐的模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最符合这些要求的器件是 ADS8688、ADS8698、ADS8588和 ADS8598。  这些器件支持所需的输入范围、但不支持全差分输入要求。  它们采用伪差分输入结构、其中 AIN_N 引脚在 GND 周围可以为+/-100mV。