This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:8通道输入条件下的转换时间

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933306/ads1148-q1-conversion-time-under-8-channel-input-condition

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148

您好!

在数据表中、数据速率最大值为2ksps。

在8通道输入条件下、ADS1148-Q1能否在0.5ms 周期内更新所有通道的转换结果?

或者、转换时间是为单通道转换定义的、转换8通道输入是否需要4ms (=0.5ms x 8通道)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    2ksps 被定义为 ADS1148中单个 ADC 的最大采样率。 在2ksps 时、它将能够每0.5ms 更新一次单通道。 转换全部8个通道所需的时间超过4ms、因为多路复用器需要在切换通道后保持稳定。 对于2ksps、该时间大约为0.514ms (见表10)。 因此、所有8个通道都可以每8.2ms 更新一次。 请记住、该器件是全双工的、这意味着数据可以随时钟移出 、同时还可以写入寄存器以切换到下一个通道。