This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在验证 dac80004的读取命令序列

Guru**** 2770165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933178/validating-readout-command-sequence-for-dac80004

大家好、我已经编写了以下命令、通过 SPI 写入一些电压、并通过读出来验证设置是否正常。
为此、我是否需要另一个"Read"命令?

谢谢。

//开始写入更新命令
uint8_t B7_B0=0b11110000;//前4个无关,前4位数据
uint8_t B15_B8=0b11111111;//数据位
uint8_t B23_B16=0b00000000;//通道 A 数据总计0000 1111 1111 1111 1111
uint8_t B31_B24=0b00000011;//写入缓冲区并更新 DAC,写入/REST 无关
//开始结束更新命令

uint32_t 接收到的_D=0b00000000000000000000000000000000000000000000;
//启用 SDO 寄存器
uint8_t C31_C24=0b00001000;//启用 DSO 命令
uint8_t C23_C16=0b00000000;
uint8_t C15_C8=0b00000000;
uint8_t C3_C0=0b00000010;//启用 DSO 位

//无操作命令
uint8_t D31_D24=0b00001110;
uint8_t D23_D16=0b00000000;
uint8_t D15_D8=0b00000000;
uint8_t D7_D0=0b00000000; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭此线程、因为我们正在跟踪另一个线程中的问题。

    此致、

    AK