This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:IOUT 输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932835/dac5662-absolute-maximum-rating-of-iout-output-current

器件型号:DAC5662

我使用 DA 转换器 DAC5662设计电路。
现在、我考虑对 DAC5662进行降额分析。
我想确认 IOUT 输出电流的绝对最大额定值。
我将计算以下降额值。
降额值(%) =(IOUT 电流的实际电流/ IOUT 电流的绝对最大额定值)*100

*未定义 DAC5662数据表上的绝对最大额定值表
  IOUT 输出电流的绝对最大额定值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    I OUT 是 DAC5662的输出参数  、而不是输入参数、因此 未在绝对 最大额定值表中定义。  但数据表 确实将最大 IOUT 指定为20mA。

    此致、

    Neeraj

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的播放。

    我还有关于这个问题的其他问题。
    请告诉我、在额定工作条件下、在20mA IOUT 输出电流下使用是否会影响 DAC5662的可靠性。 (-40°C 至+85°C)

    如果对可靠性没有影响、我想使用20mA 的 IOUT 输出电流。
    此致、
    网状网络
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    不使用20mA 输出电流不会影响 DAC5662的可靠性。 是的、您可以使用20mA IOUT 而不会出现任何问题。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj!

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络