This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:DAC 5687 EVM 板支持直流输出?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687, DAC5688, DAC5688EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931470/dac5687-dac-5687-evm-board-support-dc-output

器件型号:DAC5687
主题中讨论的其他器件: DAC5688DAC5688EVM

您好!

我尝试使用 DAC 5687 EVM 板来转换2 x 16位信号。

为了开始测试电路板、我已经连接到端口 A 的特定代码0xFFFF、但我在输出 A 上看不到任何内容

我禁用了所有信号处理(全部旁路)、我不想进行 I/Q 调制。 我得到零作为输出。

有关如何查看与我作为输入的代码相对应的输出电压的任何建议--> DAC 的基本用法。

提前感谢

Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC EVM 配置有变压器输出、不会直接通过直流。  它旨在传递低 IF 信号。  如果您使用的是 TSW1400图形卡、则可以使用 HSDC Pro 生成低 IF 信号、并直接测试这种情况。  如果您真正需要/想要直流操作、则可以实施一些焊接修改、以绕过变压器并直接访问差分输出线路。  请注意不要使用50欧姆或类似的电阻器将电路板的负载降低、因为这会影响信号完整性。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我不会选择焊接和修改选项。

    是否有另一个电路板可以完成该工作? 具有或多或少相同的特性?

    我在文章中看到 DAC 5688 EVM 可以处理直流信号。

    我不知道输出是否为交流耦合。

    此致

    Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC5687 (和'88)可以实现直流 signals...it、只是默认配置是通过变压器实现的。  高速 DAC 的主要用例是在10到100 MHz 区域中生成信号。  如果主要用例是静态直流输出(即不是以0Hz 为中心的模拟时变信号)、则'87器件会过冲。  您可以在 TI.com 上找到其他更适合此类控制的低速 DAC。 如果最终目标是生成几十到几百 MHz 的信号、那么'87 EVM 就足够了。  如果目标是生成以0Hz 为中心的 x 带宽基带信号、则'87就足够了、但 EVM 需要修改焊料才能在没有变压器的情况下直接访问差分输出。  如果目标是连接正交调制器、则'88/'87 EVM 也具有该选项。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAC5688输出是否配备了变压器? 在这种情况下、不能使用直流组件。

    我必须处理的信号需要一个高速 DAC。 但它具有缓慢变化的分量、有时还具有直流电。 因此、直流器件对我很重要。

    是否可以在不进行修改的情况下使用 DAC5688? 有一篇文章提到5688可以处理直流信号。 我想知道它是否在没有任何修改的情况下实现它!

    此致

    Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要提到的帖子。

    如果您确认我可以使用 Dac5688evm 在不进行任何修改的情况下输出直流信号、那么我将购买一个样本。

    否则、您建议我使用哪种类型的评估板? 与87、88具有相同的特性...

    2通道、16位、500MSPS、并行接口...

    感谢您的支持

    Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以向我展示如何绕过变压器?

    我查看了原理图中的几个电阻器和3.3V 电源、我不知道从哪里可以进行修改?

    提前感谢

    Sofiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上不再提供 DAC5687EVM、我也不准备好该 EVM 的原理图。  不过、DAC5688在网络上、我认为配置是相同的。  我将在本次讨论中使用'88、您应该能够将这些说明翻译到您拥有的电路板上。

    《用户指南》的第4.7节中概述了有关'88的说明:https://www.ti.com/lit/pdf/slau241。  具体而言、您 需要完成第4.7.1节中的返工以断开调制器并接合 DAC 输出路径。  然后、您还必须实施第4.7.1.2节的返工、以移除变压器并绕过变压器、并正确设置负载阻抗。  总之、两个通道都需要接触大约20个组件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC5687产品仍然处于活动状态,原理图和所有技术文档均可在 www.ti.com/.../DAC5687上找到

    无论如何、我都会在本文档中找到我的问题的答案  

    www.ti.com/.../slaa399.pdf

    它提到了获得直流输出所需的所有调整。

    感谢您的回复。

    Sofiane