This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175-50:TSSOP 14引脚 DVDD > AVDD?

Guru**** 2562110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932144/adc1175-50-tssop-14pin-dvdd-avdd

器件型号:ADC1175-50

你(们)好

14引脚在 数据表/引脚说明和等效电路中描述为"DVDD"。

其他图和 EVM 原理图中的14引脚是 AVDD。

是拼写错误吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆克:

    让我们来关注一下数据表。  我看到 TSSOP 封装图显示了引脚11、13上的 DVDD 和14、15、18上的 AVDD。  WQFN 的引脚9、11、12上有 DVDD、而 AVDD 的引脚13、16上有 AVDD。

    在引脚说明表中、引脚11、13、14 (WQFN 为9、11、12)和引脚15、18 (WQFN 为13、16)上显示了 DVDD。  实际上、引脚14在某个位置的定义不正确。  根据 WQFN 的结构、我认为封装图中的引脚14未正确标记为 AVDD。  我认为它应该是 DVDD。  我认为原理图根据  数据表封装图传播了误差。 由于 AVDD 和 DVDD 连接到相同的电压、因此配置没有真正的电气问题。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    感谢您的回答。

    穆克