This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:温度漂移校正

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930562/ads1232-temperature-drift-correction

器件型号:

大家好、我正在构建一个负载单元、我在尝试了解如何解决此问题时遇到了一些困难:

称重传感器上的重量固定、这是24小时的外部周期、温度读数由固定在称重传感器附近的温度探针确定、我将使用的代码如下:    

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Simone Edilsite SRL"]

    器件型号: ADS1232

    大家好、我正在构建一个负载单元、我在尝试了解如何解决此问题时遇到了一些困难:

    [/报价]

    不是建造一个负荷单元.. 使用称重传感器构建秤...抱歉

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    欢迎来到 E2E 论坛! 为了解决漂移问题、我们首先需要准确了解漂移的影响。  您可以向我发送您正在使用的原理图吗?  此外、您能否具体告诉我 ADS1232的增益、速度等引脚设置(电压电平)是什么?

    对于您的称重传感器、您能否提供有关可应用于称重传感器的最大重量的信息?  以及称重传感器的灵敏度(以 mV/V 为单位)?

    是否在加电时发出自偏移校准?  您是否在操作过程中尝试定期发出自偏移?  对于 ADS1232的基准电压和对称重传感器的激励、您是否使用相同的电压?  这样做有助于通过使测量比例式来限制电源的漂移效应。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bob Benjamin "]

    您好、Simone、

    欢迎来到 E2E 论坛! 为了解决漂移问题、我们首先需要准确了解漂移的影响。  您可以向我发送您正在使用的原理图吗?  [/报价]

    我只需更改一下即可使用 TI 的原理图

    我将 AVDD 和 DVDD 连接到 Arduino VDD 、因此我仅使用 Arduino 提供的3.3V

    [引用用户="Bob Benjamin "]

    此外、您能否具体告诉我 ADS1232的增益、速度等引脚设置(电压电平)是什么?  [/报价]

    增益设置为128

    [引用用户="Bob Benjamin "]

    对于您的称重传感器、您能否提供有关可应用于称重传感器的最大重量的信息?  以及称重传感器的灵敏度(以 mV/V 为单位)?[/QUERP]

    最大重量200kg  

    灵敏度2mV/V

    [引用用户="Bob Benjamin "]

    是否在加电时发出自偏移校准?  您是否在操作过程中尝试定期发出自偏移?  [/报价]

    仅在首次上电时自偏移、然后我不再使用自偏移、我使用晶体管关断负载单元、我使用 ADS1232断电。

    [引用用户="Bob Benjamin "]

    对于 ADS1232的基准电压和对称重传感器的激励、您是否使用相同的电压?  这样做有助于通过使测量比例式来限制电源的漂移效应。[/quot]

    与 Arduino 提供的 ads1232和称重传感器相同的3.3电压

    Simone

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一篇帖子中链接的 AMID 中尝试了断电和原始代码、但我具有相同的不良漂移温度、这将以有用的项目和有用的体重计结束、希望有人能帮忙、 一天24小时、我在户外使用相同重量的体重秤、即使温度发生变化、也可以读取相同重量的重量吗? 这应该是一个常见的问题、是否有一个共同的解决方案? 非常令人沮丧、非常感谢大家的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    您能否准确地绘制出您在电路中晶体管连接的方式和位置?  您需要确保开关不是测量的一部分、因此如果开关位于负载单元的低侧、则开关应位于 REFN 和接地之间。  此外、称重传感器 EXC-引线应连接到 REFN 和晶体管的结点、晶体管的另一侧应接地。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、我将尝试移除晶体管。 然后我将发布结果。 非常感谢您的支持。 我将尽快通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Simone Edilsite SRL"]

    感谢 Bob、我将尝试移除晶体管。 然后我将发布结果。 非常感谢您的支持。 我将尽快通知您

    [/报价]

    好的、我更换了称重传感器并保持了所有其他组件不变。 这是结果、仍然是与温度相关的漂移、但这次与温度相反、当温度升高时、重量会降低、但这次仅为40克、这对我的项目来说是可以的。 这里的唯一问题似乎是称重传感器的质量、而不是电路本身。 我想实现一个更稳定的电源、但不知道如何操作、我想用3.300V 的基准稳定电压为所有电路板供电、最大功率负载为70mA、因此锂聚合物电池>电压稳压器>电路。 但真的不知道我是否会变得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    您实际上可能会看到漂移源中的组合。  我建议对 ADS1232进行定期偏移校准、以减少该漂移误差。  一个常见的问题是周期的频率。  我真的无法给出具体的答案、因为这在很大程度上取决于环境和系统应用。

    对于与激励/基准漂移相关的问题、如果测量是比例式的(基准电压和激励电压相同)、则不应将其作为一个因素。  就称重传感器的漂移而言、某些称重传感器会进行温度补偿、但许多低成本称重传感器不会进行温度补偿。  您使用的设备似乎没有得到补偿。

    我不知道您使用的电池电压、但您应该能够找到一个升压转换器来帮助保持稳定的电压。  我建议您升压略高于3.3V、然后使用一个 LDO 作为 ADC 和负载单元电源来清除任何开关伪影。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bob Benjamin "]  

    您好、Simone、

    您实际上可能会看到漂移源中的组合。  我建议对 ADS1232进行定期偏移校准、以减少该漂移误差。  一个常见的问题是周期的频率。  我真的无法给出具体的答案、因为这在很大程度上取决于环境和系统应用。

    我每两分钟使用一次偏移校准、不知道它是否正确、每次我从"睡眠"中"上电"系统时读取读数、使用 Lora 模块进行传输、然后断电

    [引用 user="Bob Benjamin "]对于与激励/基准漂移相关的问题、如果测量是比例式的(基准电压和激励电压相同)、则不应将其作为一个因素。  就称重传感器的漂移而言、某些称重传感器会进行温度补偿、但许多低成本称重传感器不会进行温度补偿。  听起来您使用的是不会得到补偿的。

    我知道使用 Arduino 3.3Volts 的稳压电压是可以的、因为我使用它作为参考和激励、谢谢。 对于负载单元 TEDEA、我将得到解决方案、但成本太高、在成本低、预算低的项目中很有用

    [引用 user="Bob Benjamin "] 我不知道您使用的电池电压、但您应该能够找到升压转换器来帮助保持稳定的电压。  我建议您升压略高于3.3V、然后使用一个 LDO 作为 ADC 和负载单元电源来清除任何开关伪影。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html

    此致、

    Bob B

    [/报价]
    谢谢  
    Simone