This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:模拟引脚的泄漏电流

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932332/ads7142-q1-leakage-current-of-analog-pin

器件型号:ADS7142-Q1

您好!

数据表未提供 AINP/AIN0的泄漏电流。 对于单端配置、AIN0引脚的泄漏电流或输入阻抗是多少?

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个 SAR 架构 ADC、通过开关电容器电路对输入进行采样。 这意味着阻抗是动态的、这就是为什么不对此进行表征的原因。  

    如果您需要有关设计输入驱动电路的帮助、请分享您的原理图并进行审阅。  

    此致

    Cynthia