This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:交换了通道对

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932762/ads52j90-channel-pairs-swapped

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我遇到了一个间歇性问题、即偶数/奇数通道看起来是交换的–即、GUI 中 CH2上出现 IN1上的信号、GUI 中 CH1上出现 IN2上的信号等 我只能认为这是 TX_TRIG 的一个问题、因为数据表显示只有在 TX_TRIG 被脉冲后才同步时钟、并且看起来奇/偶通道采样不同步。 SPI 编程完成后、我将 TX_TRIG 设置为高电平200ns。 通道顺序可能交换不一致的原因是否有其他原因? 通道顺序似乎在大约一半的时间(器件复位后)内正确、而线对在另一半的时间内交换。 发送后续的 TX_TRIG 脉冲似乎对通道顺序没有任何影响。

我的设置如下:

我在自己的 PCB 上使用 ADS52J90、对 SPI 和其他数字输入进行微控制、我使用 TSW1400EVM 板捕获数据-我在电路板上以与 ADS52J90和 I 完全相同的方式实现了 LVDS 接头 我正在运行 HSDC 专业版软件以在"仿真模式"下捕获数据和 HMC-DAQ GUI。 以传统方式同时使用 ADS52J90EVM 和 TSW1400EVM 电路板时、我还看到了这一相同的通道对交换问题、那么这可能是一个已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    您能否告诉我们更多详细信息(即32输入或16输入或8输入模式等哪种设置?

    您的系统时钟速率是多少? ADC 分辨率? 您首先收到的奇数或偶数信道?)

    然后、我们可以在这里重复相同的测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只是按照数据表进行了相同的测试、

    然后、请告诉我们哪个图和哪个页面?

    谢谢!