This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:SPI 寄存器写入

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932757/ads52j90-spi-register-writes

器件型号:ADS52J90

您好!

 我对 ADS52J90的编程有一些疑问。 我已经了解了在选择 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Scripts\ADS52J90\LVDS\LMK_CDM_MODE\ADS52J90_32ch_16x_14b_SINE_DIV1.cfg 配置时使用 ADS52J90EVM 板通过 SPI 进行编程的内容、它似乎在以下几个方面偏离了数据表:

  1. 数据表指示在编程前将0x3000写入初始化寄存器0x0A、但我在评估硬件中看不到这是写入的、为什么? 是否不需要初始化?
  2. 有一个值0x0002被写入数据表中没有记录的寄存器0x41、这个寄存器的用途是什么?
  3. 写入0x4B 的值为0x0100、这是 JESD 寄存器之一–这在使用 LVDS 接口时有效果吗?
  4. 写入0x4D 的值为0x0001,这也是一个 JESD 寄存器,数据表中的位0说明:“必须写入0”,在这里写入“1”的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS52J90EVM。

    对于您的所有问题、

    请遵循最新且更新的数据表作为您的参考。

    例如问题1、可能在开头、寄存器0x0A 可能被视为可选

    但是、现在最好将其添加到您的寄存器设置中。

    此外、数据表中未包含寄存器0x41、请忽略它。

    此外、对于您的问题3和4、

    请参阅 ADS52J90数据表第51页。

    其表述为"通过将 DIS_LVDS 位设置为0、LVDS 和 JESD 接口可同时保持活动状态

    并将 EN_JESD 位设为1。"

    谢谢!