This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:内部基准电压值

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932404/ads1114-value-of-internal-reference-voltage

器件型号:ADS1114

大家好、

你好。

我们的客户 正在使用 ADS1114对极低电压信号(UV 范围)进行交流耦合。  可以保证 ADC 不会在外部引脚上提供内部基准。 但是、它们希望将信号基准尽可能接近内部基准的电压值、这样就不会产生不必要的共模电压。 内部基准电压的值是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、


    从共模变化中看到的误差不是来自基准电压、而是来自输入采样电容器的放电点。

    这是您在 ADS1114中看到的简化模拟输入电路:

    输入的周期性采样表现为具有差分和共模输入阻抗的输入阻抗。 这些输入阻抗随器件的 PGA 设置而变化。 这在电气特性表中列出:

    如果您的客户希望最大程度地减小共模输入阻抗的影响、则应将输入置于高于接地约0.7V 的中心位置。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫!

    我将向客户告知这一点。

    我可能会向客户推荐此主题、以便他能够更好地解释他的用例。

    艺术