This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:最小 DVDD 运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932734/ads1605-minimum-dvdd-operation

器件型号:ADS1605

根据数据表、最小 DVDD 电源为2.7V、在某些情况下、当 DVDD 电源为2.5V 时、器件在正常环境温度下工作的可能性是多少? 我们能否保证它不会在该 DVDD 电压下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    该器件非常可能仍在2.5V 电压下运行、因为它非常接近2.7V。  但是、如数据表中所述、即使在稍微超出建议运行条件的情况下运行、我们也不保证参数性能得到满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Collin!