This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1205:单端或差分

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932471/ads1205-single-ended-or-differential

器件型号:ADS1205

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin

我能否将通道 A 连接为单端、将通道 B 连接为差分?

还是两个通道都需要采用相同的配置?

此外、替换 ADS1205的最新器件是什么?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ADS1205具有差动输入、因此您无法真正摆脱这种情况。  您可以将 VINn 保持在2.5V 基准电平、并将单端(+/-2.0V @ 2.5Vcm)信号输入到 VINp。  无论采用哪种方式、都可以以不同的方式配置两个输入。  没有新器件或更新的器件具有与 ADS1205相同的功能。