This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:RLD 滤波器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932170/ads1293-rld-filter

器件型号:ADS1293

在 ADS1293数据表 Revisio C 中、第63页显示了 ECG 应用图、其中包括 RLD 压实电容器 C1和电阻器 R1 AD R2。 它们用于过滤 RLD 反馈环路处的共模信号。 文档"中有注释:MΩ、R2和 C1的理想值会因系统/应用而异;这些组件的典型值为:R1 = 100 kΩ、R2 = 1、C1 = 1.5nF。 "。 您是否有此筛选器的详细文档或描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikko、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    无源器件的目标是设置 RLD 放大器的闭环增益并限制输出信号带宽。 将带宽限制为106Hz 有助于确保电路稳定运行、同时通过我们尝试抑制的共模信号、即50/60Hz。

    有关更多信息、请查看 我们的 BIOS 常见问题解答页面上提供的资源

    此致、