This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:可通过任何寄存器设置来更改串行器/解串器输出极性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932116/ads54j64-any-register-settings-are-available-to-change-serdes-output-polarity

器件型号:ADS54J64
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

您好!

 

在 DAC39J84上、串行器/解串器输入极性可通过寄存器设置进行更改。

在 ADS54J64上、有任何寄存器设置可用于更改串行器/解串器输出极性?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    在 SerDes 页面中、寄存器0x42h 允许您将通道 A 和 C 以及通道 B 和 D 一起反相。 此时您不能反转单个通道。

    此致、

    Jim