This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:功率耗散与放大器;结温

Guru**** 2913470 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932345/dac3282-power-dissipation-junction-temp

器件型号:DAC3282

大家好、

我想知道 DAC3282的结温。

如果我使用105MSPS 数据速率并通过使用 x2插值进行采样@ 210MSPS,DAC3282的功耗将是多少?

我只使用 其中的一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关功耗与采样率的关系、请参阅图19至图23。 您只需使用一个通道即可节省 AVDD33的50%。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的快速响应。

    DAC3282的结温是多少? 如数据表中所述、这方面没有提及。

    您能帮个忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用有关第6.4节和 SPRA953节的信息来估算结温。  

    -Kang