This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:查找 ADS1675的 FPGA 源代码

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931684/ads1675-looking-for-fpga-source-code-to-ads1675

器件型号:ADS1675

您好!

是否有任何与 ADS1675相关的源代码? 我可以找到不同的线程、但不能找到源代码。 是否有人可以给我发送电子邮件?

此外、还有一个技术问题:VHDL 的实现方案是使用两个时钟域、SCLK 是为来自 ADC 的输入信号计时的第一个时钟域、还是也可以仅使用内部时钟实现、如果是、它需要多快?

谢谢、

此致

Julian Bauer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    此线程中显示了我们知道的此器件唯一可用的参考材料、该线程引用了 EVM 源 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/765288?CCS-ADS1675-FPGA-CODE

    它不是一个示例代码项目、可能非常特定于 EVM 和 EVM 平台、但可以作为起点。

    您能否确认您计划在数据表中图2、3和4所示的选项之间使用哪种通信类型?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1675.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的发帖。 我将向您的 E2E 个人资料中的电子邮件地址共享源代码和密码。

    ADS1675需要两个不同的时钟才能工作。 需要外部 CLK 输入来控制 Δ-Σ 调制器的采样。 SCLK 是从器件读取数据所需的接口时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我分享源代码。 我计划使用 LVDS 模式。 SCLK_SEL=0、所以我使用内部生成的 SCLK、宽带模式。

    目前我没有获得数据输出、因此我仍在锁定错误。 我在硬件设计中将/CS 置为低电平。 我从 ADC 获取 SCLK、但当我将 START 引脚发送为高电平时、我只获得数据就绪脉冲、但 DOUT 上没有数据。

    如果有人知道可能会出现什么问题、请告诉我。 非常感谢、

    此致、

    Julian