This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:如何在 DAC60501中使用 DevID 设置分辨率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929907/dac60501-how-to-set-resolution-using-devid-in-dac60501

器件型号:DAC60501

大家好、团队、

这是 sagar,我正在使用 DAC60501,我对该 IC 有一些疑问,请在下面找到:

1) 1)如何根据数据表使用 DevID reg 设置分辨率(这似乎有点令人困惑)

2) 2)什么是 RSTSEL、即使我更改了该位、它也不会影响输出 mV

3)如何通过 DAC reg (addr/cmd:8)发送数据,我尝试发送0xFFF,但仍然得到0.150mV (增益:1和 Refdiv:1,VDD:5V)。

提前感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。

    1、DevID 寄存器域为只读。 您无法写入这些寄存器。 对于 DAC60501、由于其分辨率为12位、如果您读取寄存器位14至12、则应读取为0x20h

    同样、RSTSEL 也是只读位。 取决于您订购的型号,该位的 M 或 Z 型号应为1或0。

    3.您能否发布您的原理图和初始化代码、以便我可以查看并建议如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应、

    我能够与 IC 通信、我可以更改缓冲增益和 REF-DIV 位、

    1) 1)最初、我根据应用更改缓冲增益和 REF-DIV 位

    2) 2)根据传感器数据、我正在 通过 I2C 发送 DAC_Counts、但输出电压为150mV。

    这些是我在代码中执行的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的 DAC 部分原理图? DAC 的电源是什么?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    很抱歉、我的问题得到了很晚的回复。

    非常感谢您的支持和给我们的时间!!!