This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:在 Windows 10 PC 上安装 USB 驱动程序时遇到困难

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931933/ads1292ecg-fe-having-difficulty-in-installing-the-usb-driver-to-windows-10-pc

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

你好! 我正在尝试将 ads1292 pdf 安装到我的计算机上、现在我必须使用 mini USB 转 USB 线缆安装我的套件。 我能够物理连接它们、但没有任何东西弹出来启动安装。 我不知道该怎么做。 我处于3.3伏。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spandan、您好!

    感谢您的发帖。

    您可以检查设备管理器吗? 我们最近重新打包了软件安装程序、您可能不需要执行任何操作即可安装驱动程序。 EVM 应枚举为"ADS1x9x ECG 记录器"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在设备管理器中找不到"ADS1x9x ECG 记录器"、但我可以打开它(请参阅随附的屏幕截图)。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 GUI 关闭且 EVM 已插入的情况下共享设备管理器的屏幕截图。 如果 EVM 未正确枚举、GUI 将无法与其通信。

    如果驱动程序没有自动安装,则可能必须强制安装驱动程序,右键单击设备管理器中的设备(可能是“未知设备”),然后选择“更新驱动程序软件”。 然后、手动指向 以下文件夹:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1x9xevm\USB Drivers"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan! 感谢您的快速回复。 我正在看到我的器件管理器的两个屏幕截图、并且连接我的 PDK 的 USB 端口称为"USB 端口(COM 4)"。