This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
另请参阅以下应用手册:
我们有应用手册。
您好!
有关使用 AFE5809的问题、请参阅图19第5.4节、
它不涵盖非常详细的信息、
有关更详细的说明、请参阅以下内容:
当 INM 电容器(Cbypass)= 15nF 时、LNA 截止频率= 100kHz
当 INM 电容器(Cbypass)= 22nF 时、LNA 截止频率= 70kHz
当 INM 电容器(Cbypass)= 47nF 时、LNA 截止频率= 33kHz
当 INM 电容器(Cbypass)= 1uF 时、LNA 截止频率= 2kHz
注意:PGA_HPF_Disable='1'、HPF_LNA="01"
谢谢!